• Was macht eigentlich ein Social-Media-Manager?

    Was macht eigentlich ein Social-Media-Manager?

    Matthias arbeitet als Social-Media-Manager in der Pepperl+Fuchs Unternehmenszentrale in Mannheim. Er ist für die Unternehmenskommunikation in den sozialen Netzwerken für Pepperl+Fuchs zuständig. Warum er in seinem Job niemals ausgelernt hat und welche Eigenschaften für diesen am wichtigsten sind – das verrät Matthias im Interview. 

  • Arbeiten in Zeiten des Coronavirus bei Pepperl+Fuchs

    Arbeiten in Zeiten des Coronavirus bei Pepperl+Fuchs

    In der Coronakrise haben sich die Arbeitsbedingungen für die meisten Mitarbeiter*innen von Pepperl+Fuchs sehr verändert. Während die einen nun im Homeoffice arbeiten, halten andere unter Beachtung der getroffenen Sicherheitsmaßnahmen vor Ort die Stellung. Eine von ihnen ist Nadine. Anfang 2020 ist sie vom Pepperl+Fuchs Standort Mannheim nach Katy, Texas, gewechselt. Als Logistics Process Manager ist…

  • Neuauflage der Hackdays Rhein-Neckar als digitales Event

    Neuauflage der Hackdays Rhein-Neckar als digitales Event

    Bei den Hackdays Rhein-Neckar 2021 stellten sich Ende Februar viele Technikbegeisterte den digitalen Aufgaben, sogenannte Challenges, die von acht Großunternehmen aus der Region, darunter auch Pepperl+Fuchs, gestellt wurden. Entwickler Jonas vom Pepperl+Fuchs-Start-up Neoception erklärt, wie der Hackathon als digitales Format ablief.

  • Ein Abenteuer: Mit dem Polo in die Mongolei

    Ein Abenteuer: Mit dem Polo in die Mongolei

    Ein richtig großes Abenteuer erleben – das wollte Caius, Mitarbeiter im Pepperl+Fuchs Tochterunternehmen Neoception. Also wagte er 2019 mit zwei Freunden die Teilnahme an der Mongol Rally: von Prag bis ins russische Ulan-Ude und zurück – rund 28.000 Kilometer durch 19 Länder mit einem Polo, Baujahr 91.

  • Eine neue Arbeitswelt: Erfahrungen aus dem Homeoffice

    Eine neue Arbeitswelt: Erfahrungen aus dem Homeoffice

    In der Coronakrise haben sich die Arbeitsbedingungen für die meisten Mitarbeiter*innen von Pepperl+Fuchs sehr verändert. Während die einen unter Einhaltung der getroffenen Sicherheitsmaßnahmen vor Ort die Stellung halten, arbeiten andere nun im Homeoffice. Einer von ihnen ist Richard. Der Kundenbetreuer für Pepperl+Fuchs in Toronto, Kanada, gehört seit 22 Jahren zum Pepperl+Fuchs-Team. Im Karriere-Blog berichtet er…

  • Was macht eigentlich …. ein Leiter des Prüflabors?

    Was macht eigentlich …. ein Leiter des Prüflabors?

    Wo Johannes auftaucht, da kann es auch mal knallen und rauchen. Denn als Leiter des Prüflabors bei Pepperl+Fuchs unterzieht er alle Produkte einem Härtetest. Was er an seinem Beruf besonders mag und warum er am liebsten mitten unter seinen Kollegen ist, darüber spricht Johannes im Karriere-Blog.